This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:数据表说明。

Guru**** 2519230 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/683265/sn74avc4t245-data-sheet-clarification

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245SN74AXC1T45

参考数据表第12、13和14页 www.ti.com/.../sn74avc4t245.pdf

 

根据功能表、如果将 OE 拉至高电平、则将隔离运行。 (第13页)

 

9.2典型应用(第14页)此 OE 连接是否与第13页的表相矛盾?

 

此致、

Naser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naser、

    数据表功能表和说明恰好与 OE 引脚设置为高电平时的 IO 隔离(Hi-Z)有关。
    应用图中有一个连接到 Vcca 的上拉电阻器、用于显示高阻态的默认情况、当控制器用低电平有效信号覆盖它时、它将恢复正常运行。
    不过、我确实看到了一些可以在应用图上针对电容值进行的更正、我将在以后的修订中记录这些更正。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naser、

    我还将要求客户考虑使用我们最近发布的 SN74AXC1T45和 SN74AXC8T245进行应用评估。