This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0302:TXB0302DQMR

Guru**** 2518060 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/682107/txb0302-txb0302dqmr

器件型号:TXB0302
主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245SN74AXC1T45

我想知道 TXB0302DQMR 的 Cita JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:

    请允许我申请此封装的热模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    射线、

    返回结果:所有值均为 oC/W

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)
    191.4
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)
    93.6.
    Result - Theta JB (标准数据表值)
    97.4.
    结果- psi JT (标准数据表值)
    5.8
    结果- psi JB (标准数据表值)
    97.0
    Result - Theta JC、底部(标准数据表值)
    不适用


    如果需要进行方向控制转换、请考虑 SN74AXC1T45/SN74AXC8T245。