This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:最高结温

Guru**** 2532970 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/683132/sn74avc8t245-max-junction-temp

器件型号:SN74AVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

大家好、

  SN74AVC8T245的绝对最大结温是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lilian、

    绝对最大 Tj 为150C、超过该值时、器件可能会出现可靠性问题。

    顺便说一下、请考虑使用我们最近发布的 SN74AXC8T245器件。
    这是一款超集器件、支持0.65至3.6V 的工作电压、优于 AVC。

    视频:
    www.ti.com/.../watch.tsp

    电源定序应用手册:
    www.ti.com/.../scea058.pdf

    如果您需要其他信息、请告诉我。