This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC123:工作:通过检测第1个引脚上的负脉冲,它应该在第13个引脚上生成高电平脉冲。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/677911/cd74hc123-functioning-by-detecting-the-negative-pulse-on-1st-pin-it-should-generate-high-level-pulse-on-13th-pin

器件型号:CD74HC123

您好!

我们 使用 CD74HC123E 通过输入引脚1 (-1A)和输出引脚13 (1Q)实现单声道稳定。 运动传感器将接收输入负脉冲、输出将持续21秒。 因此、该解决方案用于我们的街灯产品、我们向 市场销售了近25000盏灯。但在3或4个月后、客户报告的问题是闪烁的。因此、我们通过更换 IC 来纠正、 但是、根据我们对故障 IC 的分析、IC 引脚16 (VCC、5VDC)和15 (1RxCx)短接、在数字万用表的导通模式下显示为16欧姆至22欧姆、而不是680欧姆。故障百分比为3%。 但是、为什么 IC 内部会发生这种情况、我们需要了解如何才能避免这种问题? 我们迫切需要解决方案。

此致、

Anandam boora

Intelizon Energy Pvt Ltd.

印度海得拉巴34号班贾拉山3&5号公路。

anandam.br@gmail.com; anandam.b@intelizon.com

+91-9346116230;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anandam:

    我能否获得系统原理图、以便了解您如何在系统中实现该器件。 此外、我还能通过探测输入、输出和 VCC 获得一些正常运行的示波器截图(如果您有电流探头、在该示波器截图中测量 ICC 也会很好)。 有了这些功能、我可以进一步帮助调试这个问题、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Dylan、

    所附为原理图、 此处74HC123E 的第1个引脚 为 -ve 输入脉冲、而第13个引脚上的输出为正脉冲、用于驱动转换器。 此处、时间间隔固定为21秒、但输出上仅显示几毫秒脉冲。 请查看原理图并提供解决方案、以避免现场出现此问题、并非所有系统中都有大约3%的问题、仅在安装后的3个月内出现。

     相关信息

    Anandam Boora、

    Intelizon Energy Pvt Ltd.

    Banjara Hills、3号和5号公路、

    海得拉巴-500083。

    anandam.br@gmail.com; anandam.b@intelizon.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anandam:

    我真的无法从该图像中读取任何内容、是否无法获得更清晰的原理图图像? 您还无法获取示波器截图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anandam:

    感谢这些示波器截图、我可以清楚地看到您现在遇到的问题。 无论怎样、我都可以获得更清晰的原理图、我必须了解器件的实现方式、包括所用无源器件的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anandam:

    感谢您提供该原理图、我可以清楚地看到所有内容。 除了让输入在第二个单声道中浮动之外、我在原理图中没有发现任何问题。 CMOS 器件的输入保持浮动是不好的。 我无法确定这是否是导致此问题的原因。 另一个有用的示波器截图是在运行期间测量工作设备和故障设备的 C9两端、以查看电容器的充电/放电情况。 我还建议您通过经销商启动 FA (故障分析)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    焊接 IC 时的任何问题、例如温度和其他问题。 请详细说明部件故障的可能性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anandam:

    在焊接方面、除了可能的 ESD 冲击之外、我没有看到任何可能的问题。 感谢这些示波器截图、他们帮助我确认了几件事:电容器过大、驱动器无法将其完全放电至0V。 这不仅意味着有很多电荷流经器件、这很可能会使器件承受应力。 这种情况下、输入保持悬空可能会全部发生故障。

    有一种更好的方法可以使用振铃振荡器和计数器来获得21秒的脉冲。 您是否愿意接受这一想法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请建议使用电容和电阻器来获得21秒脉冲、以及需要 将哪些引脚上拉哪些引脚需要下拉、请在我们的现有电路上提供建议。 Panasonic 公司建议使用 Cd74HC123部件制作 运动传感器的应用手册。

    此致

    Anandam boora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我们21秒脉冲使用的 CAP 和电阻值。 以及要连接到 VCC 的输入和要连接到 GND 的输入。 请向我们提出建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anandam:

    您具有21秒脉冲的正确值。 您只是在其边界上操作。 您需要减小电容器尺寸、但必须增大电阻器尺寸。 如果过大也会导致一些问题、因为会有一些泄漏电流导致压降。 至于输入、您可以将其接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何对传入产品中的 IC 进行筛选、以及如何在组装过程中测试 IC 功能以及需要的任何特殊说明。 请提供详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anandam:

    我不是很充分地理解你的要求。 没有任何特殊说明、测试的好方法是基本上按照我们为解决此问题而采取的步骤进行操作。 如果您希望减小该电容器并增大电阻器、我建议确保由于泄漏电流、电压从 VCC 下降得太多。