This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G32:开漏输出

Guru**** 2813645 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G32, SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/682983/sn74ahc1g32-open-drain-output

器件型号:SN74AHC1G32
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G07

您好!

 SN74AHC1G32是开漏输出还是门?  如果没有、我们是否有任何开漏输出或栅极?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    不可以、SN74AHC1G32不是开漏输出或栅极、TI 没有符合该说明的任何器件。

    您可以从电气特性表中判断器件是否为漏极开路-漏极开路器件将没有指定的 V_OH 或源极电流(负输出电流)。

    目前可用的最佳解决方案是使用普通或门(如 SN74AHC1G32)并在其后面添加一个开漏缓冲器、如 SN74LVC1G07。