This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G126:SN74LVC2G126YZPR

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/682111/sn74lvc2g126-sn74lvc2g126yzpr

器件型号:SN74LVC2G126

我需要了解 SN74LVC2G126YZPR 的 Cita JC 。 请提供、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:
    供参考,您的最高结温不正确--逻辑器件的 Tj (最大值)为150C,而不是85C (即 TA 或最高环境工作温度)。

    我建议使用为 SN74LVC2G125YZPR 提供的值--这两个器件非常相似。 我可以提交申请以获取 SN74LVC2G126YZPR 的正确值、但最多需要2周的时间才能返回。
    对于 SN74LVC2G125YZPR、μ RθJCtop 值为1.0°C/W

    此外、我要注意到、热性能是限制逻辑器件运行的一个因素、这种情况非常罕见。 超出数据表指定的绝对最大额定值之一的可能性要大得多、而不是超出最大结温。 这不是电力输送设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要尽快使用 SN74LVC2G126YZPR Cita JC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:
    我已经提交了热性能申请、我们预计将在2周内收到响应。