This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A-Q1:θja μ A

Guru**** 2797565 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A, SN74LVC244A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/682478/sn74lvc244a-q1-about-ja

器件型号:SN74LVC244A-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC244A

大家好、团队、

  我对 SN74LVC244AQPWRQ1的 θja 有疑问。

  ℃数据表、该值被描述为83 μ A/W

  另一方面、SN74LVC244APW 的 μ θja 被描述为
  SN74LVC244A℃表上的114.7 μ W/W。

 这两种封装、即电气特性
 开关特性看起来是相同的。

 SN74LVC244AQPWRQ1的 Δ θja℃是否正确?

此致、
Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tokumoto-San、您好!
    SN74LVC244A-Q1数据表中给出的 θja 值是使用器件的旧热模型计算得出的。

    SN74LVC244A 数据表中给出的 θja 值是使用我们的器件现代热模型计算得出的。

    数据表中给出的值由 TI 保证。 如果更新了 SN74LVC244A-Q1的数据表、则热值将同时更新。

    在实际操作中、它不会产生影响。 即使在极端应力下(工作频率为100MHz、总输出电流为100mA、TA = 125C)、结温也不会超过140C。 逻辑器件通常会因超出数据表的绝对最大额定值之一而损坏、而不是热故障。