This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74S140:输入下拉问题

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/681847/sn74s140-input-pulldown-problem

器件型号:SN74S140

我们需要紧急帮助。 此问题的答案:

SN74S140D 的电荷问题:通常使用4k7的下拉电阻器将开路输入连接到 GND。 我们上次充电的所有 IC (50个、标有'53C59KK G4')都需要一个300 Ω 电阻器以实现相同的效果(下拉)。 那么这些 ICS 有什么问题呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否使用4k7和300欧姆电阻器提供旧设置和新设置的输入信号示波器截图?

    此外、显示与该线路的所有连接的原理图也非常有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 IC 上无输入信号、3个输入连接到 Vcc、1个输入直接连接到68引脚连接器。 VCC 为5V。

    为了进行测试、建议将一个4k7欧姆的接地电阻连接到此单个输入、而不进行其他连接。 在测试期间、Vcc 被切换到这个输入并且输出由万用表测量。 在测试过程中、仅关注50欧姆负载下的输出变化。 我们已经使用此 IC 构建了大约50个器件(一个器件中有五个 IC)、到目前为止没有出现任何问题。

    我们在输入端测量了大约1.6V 的电压、没有与输入端进行任何连接、输出大约为200mV。 在将4k7电阻器连接到 GND 的情况下、我们测量到的电压约为1.3V、输出保持在200mV 左右。 当电阻器300R 连接到 GND 而不是(4k7电阻器)时、输入端的测量电压降至0.75V、输出端变为高电平(约3.7V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的第一个猜测是 ESD 造成的损坏。  这些是旧器件、内部非常简单、如原理图所示:

    您是否已尝试更换新设备出现问题的设备?