This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40109B:CD40109的接线

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/680999/cd40109b-wiring-of-cd40109

器件型号:CD40109B

大家好!

我对电平转换器 CD40109有2个问题!

我是否必须将所有未使用的引脚连接到 GND?

对于并联电容器、串联电阻器等输入/输出的接线、是否有任何建议?

提前非常感谢!

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthais、
    所有未使用的_INPINPINS_都需要连接到 GND 或 VCC。 输出可保持悬空(即断开)。

    我不确定您对 I/O 建议意味着什么。 您能告诉我您的应用吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys 您好!

    好的、谢谢!

    我是指 R73、R69和 R34等电阻器和 C45等电容器、以及从电源输入到接地的电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢原理图、这对我非常有帮助!

    输入电阻器(10k)不应导致任何问题。 输入为高阻抗、通常添加大电阻器的唯一问题是在 RC 电路产生的输入端(引脚3的 R73 + Cin)产生缓慢的边沿。 不过、10K 不应导致任何问题。

    我建议不要在电源引脚上使用串联电阻器-这会导致电源突降、从而可能导致器件运行不稳定。 不过、这不是一项要求-如果它在您的系统中正常工作、则不会损坏器件。

    我们建议将输出电容保持在100pF 以下、以防止器件产生过多电流。 R34不应造成任何不良影响。

    "警报"连接是否会连接到某种线圈? 我想您的电路可以安全地执行该操作、只是很好奇。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    电源引脚上的电阻器是什么意思? 引脚2上的 R69、哪个是"使能"引脚?

    它可以进入某种线圈、但通常只是用于高或低信息信号的数据线。 为什么好奇?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉-我应该在评论之前查看数据表。 我刚才看到有人将串联电阻器与电源引脚连接以限制电流、这可能会带来问题。 销钉位置让我失望:)

    不过、对于使能引脚、泄漏电流(高达1uA)可能会在该1M 电阻上产生一些压降、您可能会考虑将其降低至100k。

    至于线圈、我很好奇、因为有时人们使用这些器件来驱动线圈、而急剧的输出电流瞬态(即在~10ns 内从导通变为关断)会导致线圈上产生巨大的电压(V_L = L * di/dt) 保护不当且可能导致 IC 烧断的情况。