This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4046B:使用 CD4046b 进行电压同步

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/682288/cd4046b-voltage-synchronization-using-cd4046b

器件型号:CD4046B

您好!  
我的目标是构建并网逆变器。 到目前为止、我生成了一个纯正弦波50Hz (电网频率)、但电网和逆变器输出之间存在相位差。 我知道锁相环 PLL 是消除这种相位差的好方法。 我可以使用 CD4046b PLL IC 来实现这一目的吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Asim、

    是的、PLL 将执行所需的功能。 但是、这些器件更适用于数字数据传输、而不是模拟传输。 您将馈送到器件中的信号幅值是多少?