This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 74AC11138:帮助操作74AC11138

Guru**** 2526230 points
Other Parts Discussed in Thread: 74AC11138, SN74LS47, SN74HC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/681884/74ac11138-assistance-with-operation-of-the74ac11138

器件型号:74AC11138
主题中讨论的其他器件: SN74LS47SN74HC595

该芯片是否可用作高电平有效输出、4输入 BCD 7段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randall、

    否、74AC11138不适用于此应用。 SN74LS47更适合此类应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了让我了解 SN74LS47的输出具有低电平有效输出、并且了解到我需要高电平有效输出来驱动共阴极7段显示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randall、

    如果不起作用、您还可以使用 SN74HC595移位寄存器来控制显示。