This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40103B:CMOS,CD4000,74HC,74HCT 的 ESD 水平如何?

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: CD40103B, CD74HC40103, CD74HCT40103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/681199/cd40103b-cmos-how-about-the-esd-level-of-cd4000-74hc-74hct

器件型号:CD40103B
主题中讨论的其他器件: CD74HC40103CD74HCT40103

CD40103B,CD74HC40103,CD74HCT40103,速度加快、CD40、74HC、74HCT 的 ESD 水平如何?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xianrong、
    我将对此进行研究并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我调试分频 器板时、CD40103BNSR 很容易损坏。

    请参阅以下图片、有两个 CD40103BNSR、名为 IC1、IC7。 IC1、IC7的引脚1被赋予相同的时钟(输入)、引脚4、5、6、7、10、11、12、13被连接至 MCU、引脚14、15为输出、然而、IC1、IC7的输出频率不同。 然后、将 IC7替换为新 的 CD40103BNSR、输出相同。 我不确定为什么 IC7总是异常的。

    我发现还有另外两个 P2P 器件: CD74HC40103M96、CD74HCT40103M96、我想知道它们的 ESD 等级是多少、哪一个是我的电路板的最佳选择?

    CD40103BNSR,CD74HC40103M96,CD74HCT40103M96。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、先雄、
    我查看了这三款器件的资质审核报告、我发现了以下内容:
    CD40103B -未经 ESD 保护测试
    CD74HC40103 - HBM:1kV、MM:200V、CDM 200V
    CD74HCT40103 -未经 ESD 保护测试

    我应该注意的是、这些都是 TI 从 Harris Semiconductor 收购的所有器件。 它们在输入端可能都具有相同的 ESD 结构、并且具有相同的额定值、但由于数据表中未列出 ESD 结构、并且我没有其中两个的质量报告、因此我只能给出上述答案。

    ----

    您确定这些是 ESD 故障吗?

    是否可以从良好和故障单元获取输入/输出信号的示波器截图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。  Emrys Maier。

    稍后调试时、我会很小心。 如果下次出现故障、我会将故障 CD40103发送到 CQE。