This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:负载电容

Guru**** 2991000 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/681631/sn74lvc8t245-load-capacitance

器件型号:SN74LVC8T245

您好!

    请告诉我 SN74LVC8T245的最大和最小负载电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Girish:

    最大输入电容为5pF (在控制输入引脚上)、最大 IO 电容为10pF。

    就器件能够驱动的输出负载电容而言、具体取决于。 它每通道可提供32mA 的电流、需要根据可接受的传播延迟和数据速率要求调整 CL。