This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74AUP2G32:需要 ibis 模型或 SPICE 模型

Guru**** 2514165 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74AUP2G32, SN74AUP1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/680183/tina-spice-sn74aup2g32-need-ibis-model-or-spice-one

器件型号:SN74AUP2G32
主题中讨论的其他器件:TINA-TISN74AUP1G08

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、您可以为此部件生成 SPICE/ibis 模型、还是为我指出具有等效特性的类似部件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nestor、您好!
    这是两个非常不同的请求--你能告诉我你正在尝试通过这个模型实现什么吗? IBIS 专门用于信号完整性测试、PSpice 主要用于行为/功能能力。

    您是在驱动特定负载时尝试确定器件的输出情况、还是希望将其包含在系统仿真中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能、我需要两者、

    来回答您的问题

    在需要缓冲级之前、我需要了解它可以驱动多少英寸的迹线、还需要确定我们的时序余量

    最后、在 Allegro SIG Explorer 中、需要了解系统的行为方式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、雀巢、
    有一个适用于 SN74AUP1G08的 IBIS 模型将与 SN74AUP2G32相同: www.ti.com/.../toolssoftware

    即使采用不同的封装、由于此器件以相对较低的速度(< 100MHz)运行、因此封装之间的信号完整性也不会有太大差异。

    我可以为你生成一个 Tina-TI 行为 PSpice 模型--给我一两天时间,把它组合在一起并发布给你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒,我可以开始使用宜必思,感谢他们的快速帮助!

    当你也有 pspice 时,请保持我的发布:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nestor、您好!

    今天早上、我找到了一些时间在 TINA-TI 中为您准备一个 PSpice 模型。  请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../SN74AUP1G32.cir

    e2e.ti.com/.../SN74AUP1G32_5F00_Behavioral_5F00_Model_5F00_v180413.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你们!!!!

    有一个好的:)