This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 零件建议请求

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/681730/request-for-a-part-suggestion

您好!

我需要3.3V 至24V 电压电平转换器。 请向我推荐合适的器件。

此致、

Namrtha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Namrtha、
    没有太多逻辑器件可以达到24V、我也不知道3.3V 电源的情况。 但是、我知道一些更简单的器件可能起作用。

    您是否了解过 ULN2003? 还是 TPL7407? 这些不是我直接支持的器件、但我知道它们可以用于执行相当大的电压跳跃、就像您所说的那样。 如果您需要其中一个方面的帮助、请使用该器件型号发布新主题、以便联系 TI 内部的合适团队。