This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV14A:Y (输出引脚)可驱动多少个负载电容?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/681160/sn74lv14a-how-many-load-capacitance-can-y-output-pin-drive

器件型号:SN74LV14A

您好!

从 SN74LV14A 的数据表中、
针对 CL=15pF 和50pF 的负载电容指定了开关时序。

这是一个问题。
是否可以将(驱动器) CL=1000pF 连接到 Y 引脚(输出)?
连接1000pF 时、如果上升/下降时间线性增加、器件是否会损坏?
3、Y (输出引脚)可以驱动多少个"xxxpF"?

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、cafain、

    1:

    您将受到电流的限制、然后再进行任何其他操作。  该器件的额定最大电流为25mA。  通过添加一个串联输出电阻(220欧姆)、输出电流将被限制在25mA 以下、 并且输出电容的尺寸变得无关紧要。 您可以在理论上连接一个1 F 电容器、它不会损坏器件... 当然、使用如此大的电容器时、充电时间将是非常荒谬的。

    使用小电容(即< 100pF)时、所需的电荷量很低、不会对器件造成任何损坏、即使电流瞬间增加到超过25mA。

    2:逻辑器件输出端的上升/下降时间本身不会损坏它。 损坏是由过大的电流或电压引起的。

    3:一个良好的经验法则是将电容限制在70pF。