This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH4T245:SN74AVCH4T245断电回流焊

Guru**** 2015290 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH4T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/681093/sn74avch4t245-sn74avch4t245-powerdown-backflow

器件型号:SN74AVCH4T245

您好!

我查看 SN74AVCH4T245数据表并有一些问题:

  • 数据表指出、在器件断电时、输出被禁用以防止破坏性电流回流。
    • 这是否与方向引脚设置为独立? 换句话说、无论引脚是设置为输入还是输出、所有 I/O 是否都处于高阻抗状态?
  • Ioff 规格显示 VCCA 和 VCCB 均可为0V、输出仍将禁用。
    • 为什么使用"部分断电模式"这一术语? 如果两个电源轨都没有电压、那么为什么它不会仅仅是"断电模式"?
  • 基本上、只要 OE 引脚通过电阻器连接到 VCC、我只需要确保芯片没有电压时、如果芯片的输入被驱动、反向电源是否在所有情况下都被阻止?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cassidy、

    请参阅红色文本、谢谢。

    • 数据表指出、在器件断电时、输出被禁用以防止破坏性电流回流。

      • 这是否与方向引脚设置为独立? 换句话说、无论引脚是设置为输入还是输出、所有 I/O 是否都处于高阻抗状态?  正确、无论 Dir 引脚是什么、所有 I/O 都将被置于高阻抗状态。
    • Ioff 规格显示 VCCA 和 VCCB 均可为0V、输出仍将禁用。

      • 为什么使用"部分断电模式"这一术语? 如果两个电源轨都没有电压、那么为什么它不会仅仅是"断电模式"?  之所以使用它、是因为它涵盖了部分断电的系统。 如果 VCCA 被加电并且 VCCB 为0V、则系统部分断电。 断电模式意味着整个器件未通电、这不包括部分断电的器件。
    • 基本上、只要 OE 引脚通过电阻器连接到 VCC、我只需要确保芯片没有电压时、如果芯片的输入被驱动、反向电源是否在所有情况下都被阻止? 是的、当一个或两个电源轨都为0V 时、Ioff 电路将接管、OE 上的上拉电阻器将确保在上电或断电期间具有高阻抗。