This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:2.5V 电源轨的 VREF-B 电源电流需求

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/681060/lsf0204-current-need-for-vref-b-supply-for-2-5v-rail

器件型号:LSF0204

大家好、

LSF0204用于在1.0V 和1.8V 之间进行转换。  客户使用2.5V 作为 Vref_B、因为我们建议器件的 Vref-B 比 Vref-B 高1V

上拉电阻器连接到1.8V。  (422 Ω)

客户询问在上述用例中、2.5V 电源轨的 Vref-B 电源需要多少电流?

谢谢、

Joey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joey、

    我强烈建议观看有关 LSF 偏置电路的2分钟视频。  

    了解 LSF 系列的偏置电路

    基本上、LSF 将在两个电源之间下降~0.85V、电流将为~μ A (2.5 - 0.85 - 1)/200k = 3.25uA