This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:SPI 与其他工作电压为5V 的器件共享

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/680401/lsf0204-spi-shared-with-other-device-working-at-5v

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件: SN74AVC4T774

您好!  

我对 LSF0204有一些问题。 基本上、LSF0402被用作一个 SPI 通信的电平转换器、此通信包括所有4个信号(/CS、CLK、MOSI、MISO)。 我看过了我提出一些问题的所有教程视频。

1: SPI 与 EEPROM 和数字收发器(5V)等其他器件共享、电平转换器用于加速器(3.3V)。  

   我在 B 侧仅放置了一个330欧姆的上拉电阻器、用于 MISO 上行转换、其余3个信号仅用于下行转换。

   这是否会影响与其它设备的通信? 速度将被限制在上拉电阻器和负载电容上?  

2 -计算330欧姆以确保至少速度超过10MHz。 如果出现信号完整性问题,较小的电阻器将有助于达到所需的速度?

3 -根据我的理解、EN 引脚应通过 uC 的推挽输出进行控制、因此不需要用于偏置的200K 欧姆电阻器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我通常会推荐用于 SPI 的单向解决方案、例如 SN74AVC4T774、但 LSF0204在大多数情况下都适用。

    1: SPI 与 EEPROM 和数字收发器(5V)等其他器件共享、电平转换器用于加速器(3.3V)。  

    "加速器"是什么意思?

       我在 B 侧仅放置了一个330欧姆的上拉电阻器、用于 MISO 上行转换、其余3个信号仅用于下行转换。

       这是否会影响与其它设备的通信? 速度将被限制在上拉电阻器和负载电容上?  

    330 Ω 电阻器将产生大量电流消耗(5/330 = 15mA)。 某些器件无法承受此驱动电流、因此可能会出现问题。

    我需要看到一个完整的原理图来评论通信将如何受到影响。

    2 -计算330欧姆以确保至少速度超过10MHz。 如果出现信号完整性问题,较小的电阻器将有助于达到所需的速度?

    是-较小的电阻器会增加边沿速率、但是、如上所述、它们也会增加所需的驱动电流。 很多时候、这是一种平衡行为、您必须稳定以获得正常信号、而不是很好的信号。  因此、我建议使用 SN74AVC4T774等单向解决方案。

    3 -根据我的理解、EN 引脚应通过 uC 的推挽输出进行控制、因此不需要用于偏置的200K 欧姆电阻器?

    是- LSF0204在 LSF 系列中是唯一的、因为 EN 引脚不直接控制偏置电压。 您可以使用典型的推挽输出直接驱动该引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HiEmrys、

    1.我是指加速计、但没有重要意义。 需要注意的是、SPI 与工作电压为5V 的其他器件共享、并且仅对于加速计、才使用电平转换器。 上拉330欧姆仅用于 MISO、其中上拉电阻转换为3.3V、其余部分没有上拉电阻器。 A 侧(低侧) 10K 上拉电阻器用于确保泄漏电流。

    2-我知道,我必须做出妥协。 建议的 SN74AVC4T774最大电压仅为3.6V。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有什么意见?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HiEmrys、

    1.我是指加速计、但没有重要意义。 需要注意的是、SPI 与工作电压为5V 的其他器件共享、并且仅对于加速计、才使用电平转换器。 上拉330欧姆仅用于 MISO、其中上拉电阻转换为3.3V、其余部分没有上拉电阻器。 A 侧(低侧) 10K 上拉电阻器用于确保泄漏电流。

    2-我知道,我必须做出妥协。 建议的 SN74AVC4T774最大电压仅为3.6V。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我在上面提出了我的所有意见。