This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV594A:SN74LV594APWR Θjc、PD、PC

Guru**** 2508265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/680946/sn74lv594a-sn74lv594apwr-jc-pd-pc

器件型号:SN74LV594A

大家好、

请向我提供 Θjc、PD、PC

零件描述
MFR 名称
MFR 器件型号
最高 Junc.Temp
Θja μ A
Θjc μ A
PD
PC
最高管壳温度
最小运行 温度
PDF 规格
°C (Tj)
C/W
C/W
(瓦特)
(瓦特)
°C (TC)
°C
(Ψjt 或 Θjc)
 
 
IC、寄存器、8位、S_IN/P_OUT、TSSOP、16P、TR
应用工程师
SN74LV594APWRG4
150
108.
不适用
-65

-菊花链

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisy、

    热性能信息可在 数据表的第6.4节热性能信息中找到。 PD 和 PC 不是我只能给出的值、它们取决于多个不同的变量。 我将链接我们的常见问题解答页面以帮助您计算 PD (请参阅问题6)。

    PC 将需要 ICC 值和 Vcc 值。 这两个参数均可在数据表的第6.5节(@5.5V Vcc)中找到。