This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G17:抖动测量

Guru**** 2815015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/680679/sn74aup2g17-jitter-measurments

器件型号:SN74AUP2G17

您好!

我有兴趣在我的应用中使用上述缓冲器。

我查看了 DS、找不到抖动测量值。

我想接收有关在此器件上执行抖动测试的信息。

我感兴趣的主要频率是24MHz。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、
    由于数据表中未指定该值、因此没有针对该器件的抖动测量。 该类型的测量通常保留用于 TI 的高端时钟和计时解决方案。