This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G17:SN74AUP2G17DRYA 输入范围

Guru**** 2559590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/680305/sn74aup2g17-sn74aup2g17drya-input-range

器件型号:SN74AUP2G17

尊敬的团队:

 我们在寻找 SN74AUP2G17DRYA 的输入范围?

输入是否可以超过电源? 例如1.8V 电源和2.5V 输入?

谢谢。

沈军

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    是的、输入可处理高达3.6V 的电压