This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G08:SN74AHC1G08DCKR 的热性能信息

Guru**** 2551120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/680089/sn74ahc1g08-thermal-information-for-sn74ahc1g08dckr

器件型号:SN74AHC1G08

您好 TI 团队。

我在数据表中找不到 RθJC (Junc 至外壳热阻)参数。
请告诉我 SN74AHC1G08DCKR 的 RθJC 值。
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您关注我们的器件! 该器件的结至外壳(顶部)热阻为 121.6°C/W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    这解决了我的问题。
    谢谢。