This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:漏极开路情况

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/677594/txb0304-open-drain-scenario

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件: LSF0204

你好、支持者

我知道 TXB0304数据表显示它只能转换推挽逻辑。 但我的客户采用该器件进行漏极开路输出、并且电路板已经制造。 原理图如下所示。 需要将左1.8V (开路 darin)逻辑转换为右3.3V 逻辑。 如何支持此方案? 或者是否有引脚对引脚解决方案来支持这种情况? 谢谢!

注意事项

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    上面显示的原理图中没有 TI 器件。

    我无法评论 comp 器件的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../scea054a.pdf

    我将在这里大致解释我们为什么为 OD 接口推荐 TXS 的理论。

    我们建议不要将 TXB 用于 OD 器件、因为它们需要上拉电阻器来定义高电平。
    由于 TXB 在内部具有1K 串联电阻、因此它将形成一个分压器并降低输出电压。
    只要客户使用足够高的上拉电阻器来避免导致电压电平(VOH 或 VOL)出现任何问题、就可以使用它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas

    很抱歉、附上错误的原理图。 请查看以下内容已更新。 左上拉电阻为470欧姆、右上拉电阻为22.1k 欧姆。 您如何建议上拉电阻器的值? 谢谢!

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    请参阅我之前的文章、并参阅有关 TXB 上的上拉电阻器的应用手册。
    470欧姆是非常强的上拉电阻、我相信这将导致保持低电平的问题。
    您可以移除器件一侧的上拉电阻器(输出)、并且仅在输入端具有上拉电阻器(建议为22k)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas

    实际上、对于470欧姆的上拉电阻、我看到振荡问题、如下所示。 这是由非常强的上拉电阻还是其他原因造成的? 谢谢!

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    这是输出吗? 我不认为强上拉会导致这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shreyas

    这是470欧姆的上拉侧输入。 现在移除了22.1k Ω 电阻器。 您认为会导致该输入振荡的原因是什么? 谢谢!

    此致
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将470欧姆更换为至少10k 欧姆、以查看是否有任何变化。
    22k 电阻器的移除很好、因为它是冗余的(TXB 是推挽式)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas

    实际上、它首先是输出振荡、输入跟随振荡、如下面的波形所示。 将输入上拉电阻器更改为10k 无法解决此问题。 是否有任何与 TXB0304引脚兼容的 OD 解决方案可供客户使用? 谢谢!

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我看到、与您之前提供的范围进行比较时、上拉电阻器的变化在这里有所帮助。 可能具有更高的尺寸将进一步限制振铃。

    遗憾的是、当您首次发布查询时、我已经检查过是否有替代 TXS 器件、但是、我们没有 TXS 直接替换 RUT 或 RSV 封装中的 TXB0304器件。
    采用 RUT 封装的 LSF0204可以正常工作,可以在此处尝试。