This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS86A:逻辑门输入电压

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/678429/sn74ls86a-logic-gate-input-voltage

部件号:SN74LS86A

我们将 SN74lS86ADR IC XOR 逻辑门与74HC08D 和门结合使用。 我们使用它们来熔断保险丝。 当我们的激光被发射时、它将撞到或错过一个光晶体管。 如果光晶体管被击中(饱和)、则我们 PCB 上的保险丝不得熔断。 如果未命中、则应熔断。 我们根据数据表将5V 输入施加到 IC 的 Vcc 输入。 我们用于旋转某些齿轮的 Arduino 输出电压为4.6V、因此我们希望使用该电压测试 IC。 根据我们大学的电气工程师的说法、IC 不应断开、只应在该低电压下停止工作、因为它超出了其电压范围。 当我们对其进行测试时、即使激光击中光晶体管、保险丝也会熔断、我们认为这是因为它低于最小电压。 但是、当我们返回到 Vcc 引脚的5V 输入时、逻辑电路仍然不工作。 我们已经在两个不同的 PCB 上进行了这种尝试。 重申一下、当为 Vcc 引脚提供5V 电源时、电路工作正常。 当降低该电压时、即使电压恢复到5V、电路也会停止工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    您能否提供完整的设置原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Michael、
    我将把这个线程标记为已关闭、直到我听到您的反馈。 如果您想进一步讨论、只需在此处回复、它就会重新打开该主题。