This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:上拉电阻计算

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/679491/sn74avc4t774-pull-up-resistor-calculation

器件型号:SN74AVC4T774

您好,

我将使用 SN74AVC4T774转换工作电压为3.3V 至1.8V 的控制器发出的 SPI 信号。

VCCA 侧将为3.3V、VCCB 侧将为1.8V。 请帮我找出 OE 和 DIR 信号所需的上拉电阻值。

器件的灌电流能力是多少、我可以在数据表中看到灌电流能力。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    您可以使用建议运行条件中的 II (电流输入)规格、该规格显示流入控制输入的电流。 根据该信息和欧姆定律,您可以准确地计算出一个良好的上拉电阻,以平衡上拉电阻强度和功耗。 我只想用10k、这应该可以很好地工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、

    非常感谢。我将把它用于 SPI。 是否需要将所有"DIR_"线路连接到 Vcc

    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    具体取决于您如何实现器件。 请参阅以下内容:

    对于 SPI、Clk、CS、MOSI 将沿一个方向运行、MISO 沿另一个方向运行。 因此、您可能将3个 DIR 引脚连接到高电平/低电平、然后将1个 DIR 引脚连接到其他3个引脚的相反电平。