This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G09:部分断电模式和后驱动保护

Guru**** 2845830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/679881/sn74ahc1g09-partial-power-down-mode-and-back-drive-protection

器件型号:SN74AHC1G09

AHC 逻辑系列的 AHC1G09器件是否还提供"部分断电模式和反向驱动保护"功能、如 AUP 或 LVC 系列器件所知?

数据表中没有 按名称提及此功能、但建议的工作条件(第6.3段)指定了输出电压 Vo、而与 Vcc 无关。 与此相反、"绝对最大额定值"要求输出电平 Vo 不高于 Vcc + 0.7V。  

 “功能描述”部分中的以下陈述如何与绝对最大额定值要求相匹配? '此外、输出端的电压容差允许器件用于反相升压转换或降压转换。'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    此器件没有部分断电模式/后驱动保护功能。 您可以通过查看电气特性来仔细检查器件是否具有该特性、应提供"Ioff"规格。 绝对最大额定值显示了在损坏器件之前可以施加的最大输出电压。 它显示了 VCC +.7V、因为它考虑了输出钳位二极管的正向电压。 我们不建议在接近绝对最大额定值的情况下工作、因为不会对器件造成应力。 因此、我们提供了建议的运行条件。 由于该器件是漏极开路且具有宽工作范围、因此您可以将输出上拉至高于或低于输入电压的电压。 例如:如果您在3.3V Vcc 下运行、则可以将输出上拉至5V。