This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T50:可在3.3V 至1.8V 系统中使用?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T50, SN74AUP1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/679147/sn74aup1t50-can-be-used-in-3-3v-to-1-8v-system

器件型号:SN74AUP1T50
主题中讨论的其他器件: SN74AUP1G17

尊敬的团队:

在主题中、我是否可以知道 SN74AUP1T50是否可用于3.3V 至1.8V 系统? 如果是、我们应该使用什么 Vcc? 谢谢你。

此致、

Polly Chung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Polly、
    不能、SN74AUP1T50不能用于3.3V 至1.8V 的降压转换、因为它不支持1.8V 的电源电压。 器件的电源将决定其输出电压、因此在此应用中、您必须使用1.8V 电源。

    将起作用的器件是 SN74AUP1G17。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maier:

    感谢您的及时回复。

    此致、
    Polly