This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:在50MHz 时、CL>75pF 可以驱动负载吗?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/679651/txs0108e-can-drive-load-with-cl-75pf-at-50mhz

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:TXB0108SN74AXC8T245

您好!

我想在 50MHz 时将3.3V 转换为2.5V、CL>75pF。 在数据表中、它规定了推挽驱动的60MHz 数据速率。 但这应该基于15pF 负载、对吧? 那么、它是否可以在50MHz 速率下用于 CL>75pF? 如果不是、还有其他建议吗? 我已经测试了 TXB0108、但它不起作用。

谢谢。

- YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YY、

    数据表指定了60Mbps、可转换为30Mhz 数据速率。
    请详细说明翻译要求吗?
    是单向还是双向?
    是推挽式还是开漏接口?
    是否有办法降低容性负载?
    我建议您在此处查看方向控制系列器件、例如新发布的 SN74AXC8T245。 这种转换器的工作速度比自动方向转换器快得多、因为它具有高达12mA (AXC)和32mA (LVC)的直流驱动、并且支持高达380Mbps 的数据速率。