This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206:TXS0206输出可驱动多长时间的 PCB 迹线(6英里宽)?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/679336/txs0206-how-long-pcb-trace-6-mile-width-can-be-driver-by-txs0206-output

器件型号:TXS0206

尊敬的团队:

 客户询问:

 TXS0206输出可驱动多长时间的 PCB 迹线(6英里宽)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    TXS 不提供有源驱动、但通过其单触发边沿加速电路提供瞬时交流驱动。

    所有驱动器都将来自主机(从高到低)并通过内部上拉电阻器(从低到高)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    简短的回答-我会尝试保持在20厘米以下。

    ****

    答案很长

    您知道电路板材料吗? (FR4? εr = 4.2?)

    是否有接地平面?  电路板厚度(d)如何?

    铜有多厚? 1oz?

    对于线路电容:

    C = ε0 εr A / d

    a =宽度*长度

    我们建议将负载电容保持在70pF 以下、但最好尽可能低。 假设我在上面的问题中有一些#-使用厚度为62mil (d)的 FR4材料并保持迹线电容较低(7pF):

    *将所有单位转换为 m 而不是 mil 以匹配 ε0 单位:

    C = 7pF = 4.2 * 8.854 * 10^-12 * 0.0001524 *长度/ 0.0015748

    长度(7pF)= 1.95m

    不过、这只是计算电容。 接下来是与电阻率相关的问题:

    1oz 铜 mΩ 每平方具有~ 0.5 k Ω 的电阻。  这意味着1m 的6密耳迹线应提供以下电阻:

    1M/(6mil)* 0.5mΩ= 3.28 Ω。 在很远的距离内、这似乎不是一个问题。

    您还会看到由于线长而产生的一些电感-最好使用在线计算器之一来计算。 我不知道上述解决方案有什么简单/快速的方法。

    由于传输线路影响而出现其他问题... 这将在20cm 左右开始发生。  这是列表中限制性最高的值、因此我将其作为最大长度。

    一般而言、我建议尽可能缩短布线、并确保拐角处能够防止反射和电流问题。