This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G79:如何在降频应用中使用此器件? 5kHz 至2.5kHz。

Guru**** 2509505 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G80, SN74AUP1G79

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/679004/sn74aup1g79-how-to-use-this-part-on-downclocking-application-5khz-to-2-5khz

器件型号:SN74AUP1G79
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G80

大家好、

如何在降频应用中使用此部件。 5kHz 至2.5kHz?

对 Pind?的5kHz 输入

如何设置 CLK 信号?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    SN74AUP1G79不适合用作时钟分频器、因为它没有反相输出。 我建议改用 SN74AUP1G80。 如果设置为使用1G79、则只需在 Q 后添加一个逆变器即可获得 Q\、并使用1G80数据表中的图表。

    数据表中包含了一个应用程序、可准确描述您在第10页上想要执行的操作。