This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用逻辑电平转换器 IC

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, SN74LVC2T45, SN74LVC8T245, TXS0102, TXB0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/677758/suggest-logic-level-converter-ic

主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDTSN74LVC2T45SN74LVC8T245TXS0102TXB0102

我们有一个具有5V VCC 和 GND UART 的 UART 通信协议器件,在我们的产品中,我们希望将它与 TM4C1294NCPDT MCU 连接,以便与它进行通信,我们需要一个5V 至3.3V 双向逻辑电平 IC,因此您会建议... 合适的部件...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yogesh、

    我们提供 SN74LVC2T45或 SN74LVC8T245、这两种器件均来自方向控制转换器件系列、用于3.3V<->5V 转换。

    请告诉我这是否适合您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢、但这些 IC 只有1个 DIR 引脚、我们同时使用模块和 MCU 的 RX 和 TX、因此模块的 RX 是输入、TX 是输出。 因此、您提供的 IC 将仅作为 DIR 引脚逻辑上的单向工作。 在使用模块的 RX 和 TX 时、我们已将 TX 5V 转换为3.3V、并将 RX 3.3V 转换为5V。 这在 SN74LVC2T45中是不可能的。

    我们选择了 TXS0102。 它会起作用吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yogesh、

    对于 UART、我建议使用 TXB0102而不是 TXS0102。
    TXB 适用于诸如 UART 的推挽接口、而不是适用于 OD 接口的 TXS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢