This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1T45:输入阻抗

Guru**** 2383800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/678973/sn74avc1t45-input-impedance

器件型号:SN74AVC1T45

我正在寻找输入阻抗规格。

TX、

Brad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、您好!
    数据表中未明确说明、但您可以使用数据表规格来计算最坏情况下的输入阻抗:

    对于 A 和 B 端口、输入泄漏电流列为5uA (最大值)、测试时的最大电压为3.6V。

    R_IN = V_IN/I_IN = 3.6V/5uA = 720k Ω

    我希望输入阻抗通常高于该阻抗、但这是一个很好的最小值、可用于系统设计。 我通常只使用1 Mohm、因为它非常接近大多数 CMOS 输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了。 谢谢、Emrys!

    B