请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/678612/lsf0204-misshaped-signals
器件型号:LSF0204您好!
我们尝试从 B 侧连接的 I2C 接口之一驱动电压钳位的 A 侧
下面是等效原理图:
我们注意到、将 B 侧的 SDA_1驱动为低电平将影响 A 侧的 SCL 形状。如果在 B 侧驱动 SDA、情况也是如此
我们还注意到、将 SCL_1驱动为 B 侧的低电平将影响 A 侧 SDA 的形状。如果在 B 侧驱动 SCL、情况也是如此
CH1:黄色 - SCL 在 A 侧
CH2:A 侧的蓝色–SDA
这种行为的原因是什么?
谢谢你。
此致、
在