This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT244:VIH 问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCT244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/678789/sn74hct244-vih-problem

器件型号:SN74HCT244

大家好、团队成员

我的客户正在使用 SN74HCT244。 电源为5V。 当输入电压为1.1V 时、输出为2.6V。 当输入为1.4V 时、输出为5V。 但  VIH 为2V。 那么、为什么输出在输入满足 VIH 时具有输出? 那么、您能帮助解释一下吗? 谢谢。