This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40107B:CD40107B 与 CD4011B 兼容

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4011B, CD40107B, SN74LVC2G00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/678175/cd40107b-cd40107b-compatibility-with-cd4011b

器件型号:CD40107B
主题中讨论的其他器件:CD4011BSN74LVC2G00

根据 本站点的图5、我使用 CD4011B 对瞬时开关电路进行了原型设计、并按预期工作。  现在、为了减小 PCB 面积、我订购了 CD40107B 而不是 CD4011B、因为它具有双路2输入 NAD 而不是四路。  但是、当我组装 PCB 时、电路无法正常工作。  我在数据表中看到 CD40107B 在与非门的输出上有一些晶体管、因此我认为这可能是不兼容的原因。  

我的判断是否正确、或者您认为这两种模式确实兼容、因此可以互换吗?

或者、我可能需要在 CD40107B 中添加一些额外的电路来使其正常工作?  

我已经订购了一组 PCB、因此我想尝试使其正常工作。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Fedor:
    CD40107B 具有漏极开路输出-即它们不能自行在输出端驱动高电平。 如果您希望 CD40107B 正常工作、则必须在每个器件的输出端添加一个上拉电阻器。 1k 电阻器可能适合您的电路(我不确定您在该站点上使用的是哪种电路、但大多数使用的是100m、因此1k 可以)。

    您是否考虑过类似 SN74LVC2G00的器件? 它采用了小得多的封装以节省空间(假设您可以在<= 5V 的电压下运行、并且不介意焊接表面贴装组件)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、

    我正在使用图 5个通道。  我尝试了1K 电阻器、开关起初无法工作、因此我尝试了10K 电阻器、然后开关打开!  但是、开关不会关闭。  我假设这是因为驱动 FET 栅极的 CD40107B 的输出(在 CD40107B 外部)现在也连接到 Vcc (在我的电路中为12V)、所以它只是保持高电平、不能关闭?

     SN74LVC2G00 看起来是一个可行的选择、除了我现在给 CD40107B 的电源电压是12V、所以我至少需要添加一个电阻分压器来完成此工作、此时需要进行太多的修改、所以我需要重新设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一种常见的技术是在5V 或3.3V 电压下完成基本逻辑功能、然后使用分立式 MOSFET 或 BJT 在最后一级转换为12V。

    从我看到的电路中、我看不到电路不应与上拉电阻器一起工作的原因。 输出端的第二个与非门是什么? 您可能必须减小上拉电阻器的尺寸以驱动足够的电流... 这将产生大量待机电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二个与非门在 输出端驱动 IRFS7730TRL7PP MOSFET。  我已经尝试过再次测试、现在无论我使用1K、10K 或100K 电阻器、开关都不会打开或关闭。  

    如果我要重新设计此电路、我将按照您的建议使用 SN74LV 芯片。  请参阅以下内容、了解我所想到的设计的高级原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    功率 MOSFET 上的慢速边沿可能会在开通过程中导致其损坏。 通常建议使用栅极驱动器(即推挽高电流驱动输出)而非弱驱动器(如开漏器件)来驱动功率 MOSFET 的栅极。

    从 MOSFET 数据表中可以看出、您可以使用5V 逻辑电路直接驱动栅极。 SN74LVC2G00很可能会达到这一目的。