This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2003:最大频率

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74GTL2003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/678560/sn74gtl2003-max-frequency

器件型号:SN74GTL2003

你好、支持者

 SN74GTL2003可以支持的最大频率是多少? 谢谢!

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    数据表第1页:"容性负载<=20pF 时支持50MHz 升压/降压转换"

    该器件没有额定最大值、只有此处给出的建议值。