This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC4245A:如果可以、将 SN74ALVC164245DGGR 输出连接到两个 SN74LVC4245APWR 器件

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/678478/sn74lvc4245a-if-it-is-possible-to-connect-sn74alvc164245dggr-output-into-two-sn74lvc4245apwr-device

器件型号:SN74LVC4245A

对于板对板通信、我们使用了电平转换器驱动器 IC。 电路板1具有 FPGA,输出线路3.3V 连接 到 SN74ALVC164245DGGR (+3.3V 至+5V)电平转换器。 电平转换器的输出(+5V)连接到连接器(PMC)。 我的要求是将+5V 输出连接到两 个 SN74LVC4245APWR 器件(电路板2和电路板3)。  

我在 SN74ALVC164245DGGR 数据表中看到、最大绝对额定值下的向上钳位电流为-50mA。 如果在连接两 个 SN74LVC4245APWR 器件后、Sing 电流将约为~48mA。

我想知道、可以在 两 个 SN74LVC4245APWR 器件中运行单个 SN74ALVC164245DGGR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthick、
    SN74ALVC164245DGGR 肯定可以驱动两个 SN74LVC4245APWR 的输入、但如果布线和其他寄生效应要求每个通道的电流为48mA、则会出现问题。 该器件的额定最大总电流仅为100mA、因此在数据表规格内、只有两个通道可以同时以48mA 的电流运行。

    您能否提供原理图? 正常运行时、其中一个器件的输出端为48mA、这是非常奇怪的。