This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108、不带推荐的 OE 下拉电阻器

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/678396/txb0108-without-the-recommended-oe-pulldown-resistor

器件型号:TXB0108

在我的方案中、我想了解任何缺点、即没有 OE 的推荐下拉电阻器:我想将 OE 连接到 Vcca、而 OE 上没有下拉电阻器。 我使用 TXB0108与传感器通信、在启动时需要等待大约20ms、以便传感器启动、然后才能开始与传感器通信。 我不需要将 OE 设为低电平。 该规范提到、如果没有下拉电阻器、可能会产生额外的功耗、但我假设只有在上电/断电期间才会出现这种情况、因此在上电期间不使用电阻器不会产生任何副作用。 这是正确的吗? 谢谢。

根据规格:

输出使能(OE)输入电路被设计成由 VCCA 供电、并且当(OE)输入为低电平时、所有输出被置于高阻抗状态。 为了确保输出在加电或断电期间处于高阻抗状态、OE 输入引脚必须通过下拉电阻器接地、并且在 VCCA 和 VCCB 完全斜升且稳定前不得启用。 接地电阻的最小下拉电阻值取决于驱动器的拉电流能力。

如果应用不需要输出使能控制、则 OE 引脚应连接至 VCCA 电源。 用户绝不能让 OE 引脚在不确定状态下悬空、因为这会导致器件中出现不良静态电流、从而增加其总体功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、香农、
    您将介绍一种相当常见的器件操作方法。 本质上、一旦存在足够的电压来运行该器件、该器件就会"打开"。

    唯一的缺点是数据可以立即传输、这可能会导致错误的输出。 如果您确信这不会导致您的系统出现任何问题、那么您可以继续。

    仅当输入保持悬空(即断开)时、才会产生上述额外功率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了、谢谢。