This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0101:应用使用。

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/677772/txb0101-application-use

器件型号:TXB0101

您好!

我想将 TXB010x 用于 QSPI 串行 NOR 闪存器件。 该器件的吞吐量可达90MB/s。 您能否确认该系列器件适用于 QSPI 器件的电压转换?

谢谢、

Brandon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brandon、

    欢迎来到论坛。 我只是想澄清一点、您意味着90 Mb/s 不是90 Mb/s 正确吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    正确、我指的是90Mb/s 吞吐量。 当然、这是通过 QSPI 接口实现的、因此每个数据通道的数据速率应为22.5Mb/s。 除非我忽略或不正确理解某些内容。  

    谢谢、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brandon、

    你是对的、我只是想仔细检查一下、因为它很容易拼写错误、并且显然它在速度上有很大的差异。 因此、对于90 Mb/s 的吞吐量、每条数据线路的吞吐量为180 Mb/s。 TXB 无法处理该问题。 但是、我们的 AXC 器件可以处理该速度、但您需要控制转换方向。 下面的链接将带您进入方向控制器件页面、您可以在其中筛选出要为您的应用找到最佳器件的不同参数。

    www.ti.com/.../products.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    哎呀、我的数学错误了、你说对了、它是180MB/s (90Mb/s = 720Mb/s 和720Mb/s / 4通道=每通道180Mb/s)

    不过、控制转换方向对于 QSPI 有何作用? 由于数据是双向的、我不知道何时更改芯片上的方向。  

    谢谢、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brandon、

    这是一个棘手的器件、但由于它是一个闪存器件、因此您从它读取的器件读数最多是正确的? 自动双向器件无法跟上这一速度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪伦
    正确、我们将主要从器件中读取。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brandon、

    这样、控制方向可能更可行。 我知道理想情况下会使用自动双向器件、但我们尚未开发任何器件来适应该数据速率。 如果您愿意稳定100 Mb/s 的数据速率、TXB 将非常适合此应用。