This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T126:VO、绝对最大额定电压和 OE 输入电压

Guru**** 2551690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/677305/sn74lv1t126-vo-abs-max-voltage-rating-and-oe-input-voltage

器件型号:SN74LV1T126

您好!

客户计划使用 Vcc=5V 的器件、并在输出到5V 之间使用上拉电阻器。

-正常(绝对最大额定值为4.6V、并在说明"如果观察到输入和输出电流额定值、则可能会超过输入负电压和输出电压额定值。")。 那么、这到底意味着什么呢?

另一个问题是 OE 引脚的输入电压范围。

-范围是否与"正常"输入相同? DS (第4页)上的信息有点误导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Asko、

    OE 电压范围可以为0至5.5V、4.6V 的绝对最大额定值不正确、需要更改。
    我们注意到这一点,并一直在努力将其更新为正确的价值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OE:那么、在 Vcc 为5V 时、阈值电平是多少、即 VIH (min)和 VIL (max)?

    VO ABS 最大额定值:如果不是4.6V、那么正确的值是多少? 通过4k7电阻器将输出引脚连接到5V 电源是否安全?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asko、

    VIH 和 VIL 都在数据表电气规格中给出

    我看到 VIH (最小值) 2.02V

    VIL (最大值)= 0.8V

    适用于5 Vcc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、这意味着 OE 输入的 VIH 和 VIL 与标记为"A"的"正常"输入相同、请确认。

    但仍缺少有关 Vo、绝对最大值的信息! 同样、如果通过上拉电阻器将输出连接到 Vcc (5V)、则电阻器必须是多少? 例如、4k7足够、或者完全可以完成。 DS 表示(ABS mas 额定值) 4.6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asko、

    正确。 OE 是 A 输入等真输入、所有 VIH VIL 值也适用于 OE。

    Vo 是正常工作状态下的 Vcc、在高阻态期间为7V (绝对最大值)