This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC243:输出上的振铃

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/677259/cd74hc243-ringing-on-the-output

器件型号:CD74HC243

大家好、

有疑问:

我的板上有一个由 P5V 供电的 CD74HC243M96。 当我在 OEA 和 nOEB 接地的情况下将1KHz 5V 方波发送到 Ax 时、在逻辑高电平期间、我会在 Bx 上的输出上获得6MHz 振铃。

 此致、Xaver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xaver、
    您能否同时提供输入、输出、电源和接地的示波器截图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Xaver、
    我将关闭此帖子、直至听到您的回复。 您只需回复重新打开并引起我的注意。