This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCC3245A:VCCA=VCCB = 3.3V 条件

Guru**** 2408940 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCC3245A, SN74LVC8T245, AVCLVCDIRCNTRL-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/677840/sn74lvcc3245a-vcca-vccb-3-3v-condtion

器件型号:SN74LVCC3245A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245AVCLVCDIRCNTRL-EVM

大家好

如果我们问 SN74LVCC3245A、您是否介意?

是否可以在条件 VCCA=VCCB =3.3V 时使用?
我们假设 VCCB 没有足够的容差(最小 VCC=3.0V)。

因此、我们是否应该使用 SN74LVC8T245而不是 SN74LVCC3245A?
如果您有一些建议、您能给我们吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka San、

    我建议考虑使用 SN74LVC8T245、与 SN74LVCC3245A 相比、其工作规格更好。

    这两个引脚均可替换为 P2P、并可使用通用 AVCLVCDIRCNTRL-EVM 进行评估