This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALS00A:引脚输出电流能力

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ALS00A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/677230/sn74als00a-pin-output-current-capability

器件型号:SN74ALS00A

大家好、

我已将四路与非门 IC SN74ALS00AD 用于某些逻辑功能。

现在、我想使用其中一个与非门输出引脚来驱动 FZT600晶体管基极。

为此、我希望使用最小的基极串联电阻器、以允许最大电流流过晶体管。 这不是问题。

  我想知道 SN74ALS00AD 的引脚可以提供多大的最大电流?

我 已经阅读了它的数据表、但我发现了什么、

1) 1)高电平输出电流为负、仅为2mA。

2) 2)我不认为这个 IC 只能提供2mA 电流。 不是吗?

对于任何 IC、数据表中都提到了可由任何 I/O 引脚提供的最大输出。 但该 IC 的价值是什么?

在上面的数据中、值为-30mA (最小值)至-120mA (最大值)的 IO 是什么?如果它是输出电流、那么为什么它是负值?

此致、

Jigar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我上传的图片来自 IC 的数据表(第4页)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jigar、

    首先、我不确定您查看的是哪个版本的数据表、但 TI 站点的 SN74ALS00A 数据表的最新版本显示了这些电气特性:

    此处提供了有关 ALS 系列逻辑器件的非常详细的应用报告: 高级肖特基系列

    您可能不知道这些器件的数据表最初是在数据手册中发布的--这些数据手册将包括应用报告,如我在上面链接的应用报告,其中描述了整个系列。  遗憾的是、当我们使用基于计算机的数据表(大约30年前)时、决定将这些文档分开。

    如果您查看上面链接的文档中的图19、您将看到常规输出特性:

    数据表可确保输出端的 Vcc - 2V 至少为0.4mA 拉电流、 但是、您可以从该图中看到、可能会出现更高的电流-该器件的短路电流看起来接近60mA。 但是、我不建议以该电流运行器件。 它可能会因热问题而导致损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emrys Maier、
    你所展示的图表解释了一切!!! 谢谢。

    我想问一下表中的第7个参数:
    我对该参数的理解是:
    如果我从输出引脚消耗30mA 电流、则引脚上的电压将降低至2.25V!!! 是这样吗?
    如果是、则112mA 的最大电流会怎么样? 它解释了什么?

    此致、
    Jigar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jigar、
    这意味着、如果您将输出电压强制为2.25V (例如、使用直流电源)、则器件将输出介于30和112mA 之间的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emrys Maier、

    感谢您的解释。

    此致、
    Jigar