This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:关于 SN74LVC125ADR 照明测试

Guru**** 2523030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/677262/sn74lvc125a-about-sn74lvc125adr-lightening-test

器件型号:SN74LVC125A

尊敬的支持团队:

客户正在使用以下电路对 SN74LVC125进行闪电测试,连接是 thunder 保护器--> 20欧姆电阻--> SN74LVC125ADR,标准是3KA, 它们将低于20欧姆电阻与 LVC125之间的残余电压,在单侧测试。 峰值电压为15V、持续40uS。  是否适合我们的芯片? 太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    超过数据表上的绝对最大值不能保证器件的可靠性(长期、即使是短期工作)、即使时间非常短。 在这种情况下、电压超过绝对最大值的两倍以上、这是不好的。