This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G04:两个 SN74LVC1G04可输出38KHz?

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/677221/sn74lvc1g04-two-sn74lvc1g04-can-output-38khz

器件型号:SN74LVC1G04

大家好

   就像这个电路一样、它可以输出38KHz 波形?  

   C1、C2、R1、R3组件的值是多少?

    是否有任何其他的38KHz 输出解决方案? 我不想使用555计时器、因为精度不够。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    感谢您关注我们的器件! 该器件非常适合频率高达100MHz 的高速应用。 我无法告诉您、对于此应用、您的无源组件值应该是多少。 不过、RC 元件很重要、因为它可能会限制器件的速度。