This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NC7WZ132L8X 交叉参考

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/677308/nc7wz132l8x-cross

主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G132

团队、

您能帮助您跨越 NC7WZ132L8X 吗?

直接替换零件将是有益的、但并非严格要求。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    最匹配的是 SN74LVC2G132。

    TI 器件的传播延迟看起来非常慢(在5V 时、最大为4.9ns、最大为5.0ns)

    此外、封装并不完全匹配、但 TI 提供的封装尺寸减小了33%、且间距相同(0.5mm)。