This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G06:上拉电阻器设计指南

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/677240/sn74lvc2g06-pull-up-resistor-design-guide

器件型号:SN74LVC2G06

团队、

客户正在寻找针对0Vin 至5.5V 输出/ 3.3Vin 至0Vout 的开漏型解决方案 SN74LVC2G06。 我是否可以与您联系、了解有关选择上拉电阻器的任何指南?

谢谢。

Allan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    密件抄送客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    选择一个上拉电阻器主要基于两个问题-速度和功率。

    上拉电阻越小、边沿越快、但使用的功率越大。

    较大的上拉电阻器将使用较少的功率、但会导致较慢的边沿。

    用于控制这一点的公式非常基本:

    功率公式:P = IV

    欧姆定律:V = IR

    98% RC 充电时间:4τ= 4RC

    通常、工程师将使用1kΩ Ω 和10kΩ Ω 之间的上拉电阻器、但值不限于这些值。  如果电阻器过小、器件的电流要求可能会过高、如果电阻器过高、泄漏电流可能会开始变得很重要。

    两个示例:

     1 Ω 上拉电阻明显太小、因为它需要5A 电流才能在5V 电压下运行

    MΩ μA、10k Ω 的上拉电阻太大、因为即使是1 μ A 的泄漏电流也会导致10V 的压降。