This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1GX04:输出过冲&放大器;下冲。

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/677093/sn74lvc1gx04-output-overshoot-undershoot

器件型号:SN74LVC1GX04
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3204

您好!

我想使用晶体生成12.288MHz 时钟。 该时钟适合 TLV320AIC3204 MCLK。 在 AIC3204数据表中、我看到逻辑输入具有 CL=10pF 和 I=5uA。 我已经使用 C=10pF 和600kohm 电阻器以及3V 电源对负载进行了仿真。 但是、我 看到输出中出现过冲和下冲、 如下图所示。  我尝试增加 Rs 电阻、但这没有帮助。 那么、有什么关于如何减少过冲和下冲的想法吗?

谢谢。

- YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    输出振铃来自连接到轻负载的强大输出驱动器(LVC1G04)。 您可以增大输出电阻(添加串联电阻)或增大容性负载(向接地端添加电容)。 其中的任一项都必须在输出端完成、这样它就不会干扰晶体振荡器电路(LVC1GU04)。