This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:关于 TXB 系列

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/676887/txb0106-about-txb-series

器件型号:TXB0106

大家好、我对下面的陈述感到困惑。
哪一项是正确的1或2?

提前感谢您、
裕基宏。

1。
社区标题:TXB0106:用于 SD 卡的 TXB0106??

TXB0106主要设计用于推挽信号;SD 卡使用集电极开路信号。 TXB 的驱动强度可能太低。

2.
社区标题:新常见问题解答
TXB (www.ti.com/.../SCEA043)
TXB 推挽缓冲型架构无需 DIR 控制信号即可建立数据流方向。
此架构专为与推挽式 CMOS 驱动器连接和连接而设计、能够驱动安全数字(SD)或串行外设接口(SPI)等应用中的容性或高阻抗负载。
TXB010x 器件不用于开漏应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 适用于推挽接口、这是我要在这里强调的已确认声明。

    SD 卡具有 SD CLK、它是推挽信号、SDIO 可以在推挽或开漏中实现、这正是我所读出的、因此 TXB 可以在这里用于推挽、但如果实施是开漏、建议不要使用。

    请告诉我有关 SD 卡使用开路收集器信号的陈述在哪里。

    SPI 是推挽接口、因此我不担心将 TXB 用于 SPI 接口。

    如果还有其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好、感谢您的回复。

    我知道。

    谢谢、

    裕基宏。